[Q&A]如何获取TM218的电池电量信息?
问题描述:
如何获取TM218的电池电量信息?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
可以使用保留地址%MW60026的值或者系统变量 i_wBatteryStatus 来表示电量。值和电量的关系如下所示:
- FFFF(十六进制)= 100% = 3.5 V
- 7FFF(十六进制)= 50% = 2.75 V
- 0000(十六进制)= 0% = 2 V
PLC上电池LED灯的状态根据电量变化的对应关系如下所示:
- 100% = 始终为“关”
- 50% = 定期闪烁
- 0% = 始终为“开”
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。