我们今天能为您提供什么帮助?

使用HSCSetParam功能块修改M218高速计数器的预设值或模数值是否立即生效?

问题描述:
使用HSCSetParam功能块修改M218高速计数器的预设值或模数值是否立即生效?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

修改预设值或模数值不是立即生效,在HSCSetParam功能块执行完成后,需要等待高速计数功能块(HSCSimple 或HSCMain)的同步条件SYNC的上升沿来触发同步,此时高速计数功能块才使得HSCSetParam功能块设置的预设值或模数值生效。

修改计数器当前值并在HSCSetParam功能块执行完成后是立即生效的。