我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何获取TM241的电池电量信息?

问题描述:
如何获取TM241的电池电量信息?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

可以使用保留地址%MW60026的值或者系统变量 i_wClockBatterystatus 来表示电量。值和电量的关系如下所示:

  • 0         表示需要更换电池
  • 1...99  表示充电的百分比。例如,如果值为 75,则表示电池充满 75%。
  • 100     表示电池已充满电