问题描述:
如何获取TM241上次停止PLC的时间?所属产品线:
Modicon M241解决方法:
可以使用系统变量i_dwLastStopTime 表示上次检测到“停止”的时间值(以秒为单位,从 1970 年 1 月 1 日 UTC 00:00 开始计起)。此系统变量单位是秒,可以用功能块SysTimeRtcConvertUtcToDate 将此值转换为日期和时间。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以使用系统变量i_dwLastStopTime 表示上次检测到“停止”的时间值(以秒为单位,从 1970 年 1 月 1 日 UTC 00:00 开始计起)。此系统变量单位是秒,可以用功能块SysTimeRtcConvertUtcToDate 将此值转换为日期和时间。
是否有帮助?