我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何获取TM241上次PLC断电的时间?

问题描述:
如何获取TM241上次PLC断电的时间?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

可以使用系统变量 i_dwLastPowerOffDate 表示上次检测到电源关闭的时间值(以秒为单位,从 1970 年 1 月 1 日 UTC 00:00 开始计起)。此系统变量单位是秒,可以用功能块SysTimeRtcConvertUtcToDate 将此值转换为日期和时间。