我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM241 PTO控制伺服,使用功能块 MC_SetPosition_PTO 报错 2003 是什么意思,如何解决?

问题描述:
TM241 PTO控制伺服,使用功能块 MC_SetPosition_PTO 报错 2003 是什么意思,如何解决?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

MC_SetPosition_PTO 报错 2003,含义是  InvalidSetPosition,无效的位置设置。原因是在轴移动时无法执行 MC_SetPosition_PTO,需要先停止伺服动作,再执行设置位置命令。