我们今天能为您提供什么帮助?

TM3发射器(TM3XTRA1)和接收器(TM3XREC1)模块由两路独立电源供电,它们的上电顺序是否有要求?

问题描述:
TM3发射器(TM3XTRA1)和接收器(TM3XREC1)模块由两路独立电源供电,它们的上电顺序是否有要求?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

有要求,如果对接收器和控制器使用 2 个独立电源,则必须先打开 TM3 接收器模块电源,然后再打开控制器电源(即发射器电源)。如果不遵守上述规则,TM3 总线无法启动,并且所有模块均处于复位状态(所有输出强制为 0)。