我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]如何获取TM258的电池电量信息?
问题描述:
如何获取TM258的电池电量信息?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

可以使用保留地址%MW60026的值或者系统变量 i_wClockBatterystatus 来表示电量。值和电量的关系如下所示:

  • 0000(十六进制)表示电池电量低
  • FFFF(十六进制) 表示电池电量正常