我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何获取TM258的扩展模块状态?

问题描述:
如何获取TM258的扩展模块状态?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

可以使用系统变量 TM5_MODULE_R,此变量是一个包含 254个 TM5_MODULE_R_STRUCT 类型的数组。该数组的每个元素都返回对应 TM 扩展模块的诊断系统变量。

数组元素表达的模块序号如下:

  • TM5_MODULE_R[0] 指 TM3 扩展模块 0
  • ...
  • TM5_MODULE_R[254] 指 TM3 扩展模块 254

使用 i_wModuleState 来描述 TM5 模块的状态。表达方式如下:

  • TM5_MODULE_R[i].i_wModuleState

i_wModuleState 状态表示如下:

枚举器
注释
TM5_INACTIVE
00(十六进制)
状态机处于非活动状态。
TM5_BOOT
0A(十六进制)
正在进行引导。
TM5_FWDNLD
0B(十六进制)
正在进行固件下载。
TM5_PREOP
14(十六进制)
基本初始化。
TM5_OPERATE
1E(十六进制)
寄存器初始化。
TM5_ACTIVE
64(十六进制)
Modbus 通讯处于活动状态。
TM5_ERROR
C8(十六进制)
模块处于检测到错误状态。
TM5_UNSUP
C9(十六进制)
不支持 TM5 模块。
TM5_NOCFG
CA(十六进制)
无可用配置。