我们今天能为您提供什么帮助?

为什么TM3模拟模块的通道配置为4..20mA时,即使没有电线连接依然是返回值4000?

问题描述:
TM3模拟模块的通道配置为4..20mA时,即使没有电线连接依然是返回值4000

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

当TM3AI8设置为4..20mA时,即使没有设备连接,显示4000(默认最小值)是预期的行为。

如果没有设备物理连接,实际电流为0mA,这将使通道的状态字节值等于6。

状态值6表示检测到接线错误(超过输入电压/电流下限)。使用这个值来检测导线错误和超出范围的电流。

状态值为0表示正常(输入/电流在输入通道配置的正常范围内)

可以查看查看“Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide”的第70页,了解状态字节值返回状态:

文档下载链接:

https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000001402/