我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241 canopen控制LXM28伺服时,使用MC_ReadDigitalInput_LXM28读数字量输入时候一次可以读取几个输入通道?
问题描述:
功能块的InputNumber输入指定了要读取的输入通道的编号,难道一次只能读一个DI点吗?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

可以读取全部DI通道状态。MC_ReadDigitalInput_LXM28功能块的InputNumber输入指定了要读取的输入通道的编号(1~8分别对应DI1~DI8),功能块输出管脚“Value”指示该DI点的状态,但功能块的输出管脚“Inputs”(WORD类型)的bit0~bit7指示了DI1~DI8的状态。

比如DI1为0,DI1为1, DI5~8为1时,功能块执行结果如下:

(1)功能块的InputNumber为1时,读取DI1状态Value为FALSE,Inputs=16#00F2=2#11110010

(2)功能块的InputNumber为2时,读取DI2状态Value为TRUE,Inputs=16#00F2=2#11110010

MC_ReadDigitalOutput_LXM28读取数字量输出状态功能块与之类似。