我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM262系列PLC的内部存储容量是多少?
问题描述:
TM262系列PLC的内部存储容量是多少?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

TM262内部存储器信息如下表所示:

存储器类型

大小

用途

RAM

256 MB,其中 32 MB 可用于应用程序

用于执行应用程序和固件。

闪存

1 GB

专用于在断电时保留程序和数据的非易失性存储器。

非易失性 RAM

512 KB

专用于保留 retain-persistent 变量和诊断文件以及相关信息的非易失性存储器。