我们今天能为您提供什么帮助?

GV3P能否与LC1D40A-65A插接使用?

问题描述:
GV3P能否与LC1D40AM7插接?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3P能与国产和进口LC1D40A-65A插接使用。GV3P**1可以直接与C1D40A-65A插接。GV3P40-80与LC1D40A-65A插接时,需要将GV3P下端的端子罩或LC1D40A-65A上端的端子罩拆下来,再插接。如下图所示。具体拆装请参考:CT3 产品合格证