我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS22和ATS48软起动器带不带旁路接触器?

问题描述:
软起动器带不带旁路?

所属产品线:
软起动器

解决方法:

ATS22软起动器内置了旁路接触器,不能外加旁路接触器;ATS48软起动器是外置旁路接触器,需要外置旁路接触器可以单独配。旁路接触器的作用是当软起动器启动完成后,切换到旁路,电流会从旁路接触器流入流出,软起动器可控硅几乎无电流流入流出,从而增加软起动器的寿命,ATS48软起动器不是必选旁路接触器,为了增加软起动器使用寿命我们强烈建议加旁路接触器。