我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]施耐德常用变频器哪些具有自动重启动功能?
问题描述:
施耐德常用变频器哪些具有自动重启动功能?

所属产品线:
行业专用变频器; 通用型变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

施耐德具有自动重启动功能的有以下变频器:

ATV12,ATV212,ATV312,ATV310,ATV320,ATV340,ATV61,ATV71,ATV610,ATV600系列(ATV630、ATV650、ATV660、ATV680),ATV900系列(ATV930、ATV950、ATV960、ATV980)。