ATV610变频器的外接PTC传感器接线及如何设置?
问题描述:
ATV610变频器的外接PTC传感器接线及如何设置?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器外接温度传感器接线如下:
参数设置需要以下步骤:
1、[完整设置]-[常规监控]-[温度传感器监视]-[ AIX 热监测启用]设置为[是]。
2、找到[AIX类型],将其修改为对应的传感器类型。
3、找到[AIX 热故障响应] ,这个参数的作用是当温度达热故障水平时变频器的响应方式,默认是[斜坡停车]。
4、找到[AIX 热故障水平]和[AIX 热警告水平],实际温度大于[AIX 热故障水平]的设置值后变频器会根据热故障响应设置的方式动作,默认温度设置的是110℃,可根据实际需求调整。实际温度大于[AIX 热警告水平]的设置值后变频器可以报警,默认的温度设置为90℃,可根据实际需求调整。
注:AIX是指AI2或者AI3。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。