我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340,ATV610,ATV630,ATV930变频器如何通过端子实现故障复位功能?

问题描述:
ATV340,ATV610,ATV630,ATV930变频器如何通过端子实现故障复位功能?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340,ATV610,ATV630,ATV930变频器通过端子实现故障复位功能步骤如下:

故障复位功能可分配给DI1—DI6,这里以DI2为例;

参数路径:

注:

1.不是的所有的故障都能被复位。变频器发生故障后,在DI2和+24V端子之间加一个上升沿信号,就可以复位能被复位的故障。

2.引起故障的原因消失后才能使用LI2复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。