ATV610变频器驱动电机噪音太大,如何调整?
问题描述:
ATV610变频器驱动电机噪音太大,如何调整?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
电机有噪音的原因可以查看:变频器带电机发出噪音大是什么原因?
根据噪音的原因不同,解决方法不同:
1.共振原因
依次进入菜单[完整设置] >>[通用功能] >>[跳频]设置跳过频率和跳频滞环。
2.开关频率原因
依次进入菜单[完整设置]>> [电机参数] >>[开关频率]增加开关频率。
3. 电机模型错误原因
依次进入菜单[完整设置] >>[电机参数]>> [电机数据]>> [数据]设置电机参数,进入[完整设置] >>[电机参数]>> [电机数据] >>[电机调整]>>[自整定]选择应用自整定。
4. 设备安装问题原因
检查设备本身的固定或者传动部分连接是否有问题。
5. 谐波原因
输出侧加dudt滤波器,使电机电流波形平滑,以减小电机噪音。
6. 启动或停车时的噪音
变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。