我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器和ATV630变频器的最大输出频率设置范围和什么参数有关系?
问题描述:
ATV610变频器和ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器的最大输出频率设置范围和什么参数有关系?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV610变频器和ATV630变频器的“最大输出频率”和“电机额定频率”有关,“最大输出频率”默认最大是“电机额定频率”的10倍,所以当“电机额定频率”是默认的50Hz时,最大输出频率”最大值是500Hz。

​当“电机额定频率”改为40Hz后,“最大输出频率”最大值就只能到400Hz了。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。