我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
变频器如何通过通讯读取故障时间?
问题描述:
通讯读取变频器故障时间7300,7310如何换算成具体时间?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV御程系列使用VW3A1111高级面板时,面板内部有时钟,可以记录故障发生时间,ATV61/71变频器添加Controller inside卡或者IMC卡后也可以设置日期和时钟。

首先,变频器要设置正确时间,ATV御程系列可通过VW3A1111高级面板设置时间,ATV61/71可参考如下FAQ:ATV61/71如何记录故障日期时间

通过通讯读取变频器故障时间地址7300、7310换算如下图所示:

MD0(7300)bit9-bit15为年,bit5-bit8为月,bit0-bit4为日。

DM0(7310)bit8-bit15为小时,bit0-bit7为分钟。