[Q&A]ATV630、ATV930系列变频器,如何在面板看风扇运行时间?
问题描述:
ATV630、ATV930系列变频器,如何在面板看风扇运行时间?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV630、ATV930系列变频器在面板可以看风扇运行时间,查看路径:[显示] ---[计数器管理] ---[风扇运行时间]
是否有帮助?




ATV630、ATV930系列变频器在面板可以看风扇运行时间,查看路径:[显示] ---[计数器管理] ---[风扇运行时间]
是否有帮助?