ATV630和ATV650变频器的外接热传感器接线及如何设置?
问题描述:
ATV630和ATV650变频器的外接热传感器接线及如何设置?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630和ATV650变频器外接传感器接线如下:

参数设置需要以下步骤:
1、[完整设置]-[电机参数]-[电机监控]-[热监控]-[ AIX 热监测启用]设置为[是]。
2、找到[AIX类型],将其修改为对应的传感器类型。
3、找到[AIX 热故障响应] ,这个参数的作用是当温度达热故障水平时变频器的响应方式,默认是
[斜坡停车]。
4、找到[AIX 热故障水平]和[AIX 热警告水平],实际温度大于[AIX 热故障水平]的设置值后变频器
会根据热故障响应设置的方式动作,默认温度设置的110℃,可根据实际需求调整。实际温度大于
[AIX 热警告水平]的设置值后变频器可以报警,默认的温度设置为90℃,可根据实际需求调整。
注:AIX是指AI2或者AI3。
是否有帮助?