我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的R继电器设置为电机低频阈值(FtAL)时,继电器如何动作?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的R继电器设置为电机低频阈值(FtAL)时,继电器如何动作?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

以R1继电器为例,将ATV630、ATV930变频器的R1继电器设置为频率阈值到达(FtAL),电机输出频率小于等于低频率阈值(FTDL),R1延时时间(r1d)到达后,R1继电器触点动作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。