[Q&A]ATV930变频器可通过自动重起动功能复位的故障有哪些?
问题描述:
ATV930变频器可通过自动重起动功能复位的故障有哪些?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器可通过自动重起动功能复位的故障有:
| LFF1 | AI1 4-20mA信号丢失 | SCF4 | IGBT短路 |
| BLF | 制动控制故障 | SCF5 | 电机短路 |
| LFF3 | AI3 4-20mA信号丢失 | BoF | 制动电阻过载 |
| LFF4 | AI4 4-20mA信号丢失 | BuHF | 制动单元过热故障 |
| LFF5 | AI5 4-20mA信号丢失 | dLF | 动态负载错误 |
| rAdF | 旋转角度监控故障 | SrF | 力矩超时 |
| obF | 制动过速 | SLF1 | Modbus通讯中断 |
| oHF | 变频器过热 | SLF2 | PC通讯中断 |
| oLC | 过程过载 | SLF3 | HMI通讯中断 |
| oLF | 电机过载 | SSF | 转矩限幅错误 |
| oPF1 | 输出缺少1相 | uLF | 过程欠载故障 |
| oPF2 | 输出缺少3相 | tJF | IGBT过热 |
| oSF | 输入过电压 | EPF1 | 外部故障 |
| tECF | 编码器温度传感器故障 | EPF2 | 现场总线错误 |
| t1CF | AI1热传感器错误 | tH1F | AI1热阈值故障 |
| t3CF | AI3热传感器错误 | tH3F | AI3热阈值故障 |
| t4CF | AI4热传感器错误 | tH4F | AI4热阈值故障 |
| t5CF | AI5热传感器错误 | tH5F | AI5热阈值故障 |
| CnF | 现场总线通信中断 | LCF | 输入接触器故障 |
| CoF | CANopen通信中断 | PCPF | 泵循环启动错误 |
| tHEF | 编码器温度传感器检测到故障 | PFMF | PID反馈错误 |
| tLoF | 变频器过载监视错误 | FCF2 | 输出接触器打开错误 |
| StF | 电机堵转错误 | InF9 | 内部错误9 |
| EtHF | 嵌入式以太网通信中断 | InFb | 内部错误11 |
| IFA | 监视电路A故障 | IFb | 监视电路B故障 |
| IFC | 监视电路C故障 | IFd | 监视电路D故障 |
| Fdr1 | FDR1错误 | tJF2 | AFE IGBT过热故障 |
| Fdr2 | 以太网选件FDR故障 | IdLF | 节能退出故障 |
| MdLF | 多传动连接故障 | IHF | 输入侧过热 |
| MSdF | 主/从设备故障 | InFd | 内部错误13 |
| oBF2 | AFE母线不平衡 | InFV | 内部错误31 |
| tFA | 电机绕组A故障 | tFB | 电机绕组B故障 |
| tFC | 电机绕组C故障 | tFd | 电机绕组D故障 |
| P24C | 柜机I/O 24V警告 |
注:引起故障的原因消失后才能使用自动重起功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。
ATV930变频器自动重启动设置请参考:ATV630、ATV930变频器如何设置自动重启功能?
是否有帮助?