我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器0-10V模拟量调速和端子启动如何设置?

问题描述:
ATV212变频器0-10V模拟量调速和端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述:0-10V模拟量调频,端子启动。

需要设置2个参数,设置步骤如下:

①频率模式FNOD设置为1;②命令模式CNOD设置为0。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

将拨码SW100中VIA拨码拨到U电压档。

变频器上电后,P24端子只和F端子接通,变频器启动,通过VIA和CC端子接受0-10V调速。