[Q&A]ATV310A变频器如何通过端子实现故障复位功能?
问题描述:
ATV310A变频器如何通过端子实现故障复位功能?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310A变频器通过端子实现故障复位功能,参数设置方法如下:
故障复位功能601可分配给LI1—LI4,这里以LI2为例;
参数路径:
注:
1.不是的所有的故障都能被复位。变频器发生故障后,在LI2和+24V端子之间加一个上升沿信号,就可以复位能被复位的故障。
2.引起故障的原因消失后才能使用LI2复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。
是否有帮助?