我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器额定转速超过10000rpm,参数307如何显示及设置?
问题描述:
ATV310变频器额定转速超过10000rpm,参数307如何显示及设置?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV310L变频器

解决方法:

ATV310变频器是4段数码管显示,面板上只能显示4个数值:0至9999rpm以及10.00至24.00krpm。

当电机的额定转速小于等于9999时,转速的单位是rpm,显示没有小数点,显示9999即为9999rpm;

当电机的额定转速大于9999时,转速的单位是krpm,显示有小数点,小数点后面有两个数字,显示10.00即为10.00krpm=10000rpm。

例如:设置额定转速307为12000rpm。

进入参数307,旋转导航旋钮至数值增加到9999,再旋转导航旋钮一下,面板显示会变为10.00,继续旋转旋钮至数值增加到12.00,即为12.00✖1000=12000rpm 。