我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV61,ATV71变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:

LFF2 AI2 4-20mA信号损失 SCF4 IGBT短路
LFF3 AI3 4-20mA信号损失 SCF5 电机短路
LFF4 AI4 4-20mA信号损失 CnF 网络故障
obF 制动过速 SLF1 Modbus通讯故障
oHF 变频器过热 SLF2 PC通讯故障
APF 程序故障 SLF3 控制面板通讯故障
oLF 电机过载 SrF 转矩管理超时
oPF1 输出缺少1相 SSF 转矩/电流限幅
oPF2 输出缺少3相 tJF IGBT过热
oSF 输入过电压 PtF1 PTC1探头故障
otF1 PTC1过热 PtF2 PTC2探头故障
otF2 PTC2过热 PtFL LI6=PTC探头故障
otFL LI6=PTC过热 EPF1 LI/位输入的外部故障
COF CANopen通讯故障 EPF2 网络输入的外部故障
FCF2 输出接触器未关闭 BLF 制动控制故障
LCF 输入接触器故障

注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。