我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV312变频器如何通过端子实现故障复位功能?

问题描述:
ATV312变频器如何通过端子实现故障复位功能?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器通过端子实现故障复位功能,参数设置方法如下:

故障复位功能rSF可分配给LI1—LI6,这里以LI2为例;

参数路径:

注:

1.不是的所有的故障都能被复位。变频器发生故障后,在LI2和+24V端子之间加一个上升沿信号,就可以复位能被复位的故障。

2.引起故障的原因消失后才能使用LI2复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。