我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器能否通过面板控制电机的方向?

问题描述:
ATV312变频器能否通过面板控制电机的正反转?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器使用本体上的面板给定频率和启停时,无法实现正反转控制。使用远程面板( VW3A1101或VW3A1006或VW3A1107 )给频率和启动时,可以修改ROT[转动方向]。该参数默认为dFr[正向],若要实现正转和反转,需将ROT[转动方向]设置为BOT[两者都可以]。 ​

ROT参数只在以下两种情况下可见:

1、CTL[命令]---LAC[访问等级]=L3[3级],长按确认键2s;CTL[命令]---FR1[给定1通道]=LCC[HMI] 或 FR2[给定2通道]=LCC[HMI];

2、CTL[命令]---LAC[访问等级]=L1[1级]或L2[2级],长按确认键2s;CTL[命令]---LCC[HMI命令]=YES[是]。

ROT参数的设置路径:CTL[命令]---ROT[转动方向]=BOT[两者都可以]。

设置好参数后,此时按下远程面板的RUN按键,电机正转;按下FWD/REV键,电机反转;再次按下FWD/REV键,电机正转。

说明:FWD/REV按键在运行或待机状态时均有效。