我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器继电器输出如何设置?

问题描述:
ATV212变频器继电器输出如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212有2组继电器输出信号FL和RY,端子分布如下图所示:

可以分别设置F132和F130参数分配FL和RY继电器的输出信号,以设置RY继电器输出变频器运行信号为例,设置步骤如下: