我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器逻辑输入如何设置?端子故障复位如何设置?

问题描述:
ATV212变频器逻辑输入如何设置?端子故障复位如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212变频器有3个逻辑输入端子:F、R、RES,可以通过开关SW102切换逻辑输入信号的类型,开关SW102的位置如下图所示:

当开关SW102在“Source”位置时,逻辑输入类型为24V(源型逻辑),公共端是P24端子;

当开关SW102在“Sink”位置时,逻辑输入类型为0V(漏型逻辑),公共端是CC端子;

当开关SW102在“PLC”位置时,PLC有源输出。

可以通过F111、F112、F113这3个参数分别设置F、R、RES这3个端子的功能,以RES端子为例,如果要将RES端子作为故障复位信号输入,需要设置F113参数,设置步骤如下: