我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Operator Terminal Expert通过以太网下载程序

问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert通过以太网下载程序

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

本视频主要介绍如下:

1.下载选项选择以太网

2.设备目标机器的IP地址

3.将PC的IP地址设置在同一个网段

4.在触摸屏上设置允许以太网下载

5.选择下载按钮