我们今天能为您提供什么帮助?

PME OPC服务器如何配置?

问题描述:
PME OPC服务器如何配置?

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
PME8.X, PME9.0

解决方法:

1 打开Management Console, 点击菜单栏中的工具 - 系统 - 更新 OPC 服务器;

2 确定更新后会弹出成功更新的提示框,点击确定即可;


3 打开操作系统的服务管理器(Win+R打开命令输入窗口,输入services.msc回车即可),检查服务“ION OPC Data Access Server “,确保其处于运行状态;

4 可用PME 自带的工具OpcTestClient.exe 进行测试,工具路径:PME安装路径…\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\bin , 如果没有问题再用第三方OPC工具如Matrikon explorer测试。

> 点击Connect连接OPC 服务器

下图是已经连接上的状态:

> 在连接上的OPC Server上右键选择Read

> 选择需要测试的变量进行读取,对比Vista中的相关数据




注意:PME OPC 服务器需要授权才能正常工作。