我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当热启动和冷启动时,TM2/TM3的输出和M218的本体输出行为不一致
问题描述:
当热启动和冷启动时,TM2/TM3的输出和M218的本体输出行为不一致: •对于M218本体的输出,它们将首先更改为默认值,然后将其更改为用户逻辑值。 •对于TM2 / TM3输出,它们将首先更改为默认值,然后将其更改为0,最终更改为用户逻辑值。

所属产品线:
Modicon M218; Modicon TM3扩展模块

应用环境:
热启动和冷启动

原因:
原因是TM2 / TM3的总线将在复位热/冷时重置,这将清除所有TM2 / TM3输出。

解决方法:

暂时没有解决办法,特创建此FAQ。