问题描述:
Tesys U电动机起动器使用LUCM多功能控制单元时,如何进行热过载脱扣测试?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
Tesys U电动机起动器使用LUCM多功能控制单元时,如果要进行热过载脱扣测试,Tesys U电动机起动器必须处于Ready或Run状态;
当Tesys U电动机起动器处于Ready或Run状态时,进入菜单Main Menu---3_Setup---32_TestTrip将其设置Yes,Tesys U电动机起动器就会跳闸脱扣。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Tesys U电动机起动器使用LUCM多功能控制单元时,如果要进行热过载脱扣测试,Tesys U电动机起动器必须处于Ready或Run状态;
当Tesys U电动机起动器处于Ready或Run状态时,进入菜单Main Menu---3_Setup---32_TestTrip将其设置Yes,Tesys U电动机起动器就会跳闸脱扣。
是否有帮助?