我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610系列变频器顶部盖板如何安装和拆卸

问题描述:
ATV610系列变频器顶部盖板如何安装和拆卸

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频主要介绍ATV610系列变频器顶部盖板如何安装和拆卸;

ATV610系列变频器型号以N4结尾的产品防护等级为IP20,配有顶部盖板;

ATV610产品支持并排安装,并排安装时需要拆掉顶部的盖板;

ATV610顶盖背面左右各有2个卡扣,后部中央有一个卡扣,通过5个卡扣固定在变频器顶部;

拆卸时,先用手向上抬将后部中央卡扣释放,再往前推,即可将顶盖拆下来;

安装时先将左右卡槽对准,再向后推听到咔声,即固定完成。