Video:ATS22软起动器如何设置小电机测试?
问题描述:
ATS22软起动器如何设置小电机测试?所属产品线:
变频器与软起动器; ATS22软起动器解决方法:
本视频主要介绍ATS22软起动器如何设置小电机测试;
在ATS22系列软起动器发往现场调试之前,如果没有与之功率匹配的电动机,可以让ATS22系列软起动器带一个电流不小于软起动器额定电流10% 的小电机,并设置软起动器的相关参数对ATS22进行功能测试;
首先将电机额定电流调至最小:
找到In(电机额定电流)调到最小;
然后设置访问等级为高级:
找到LAC高级模式,设置为On;
接下来设置控制模式为为非力矩控制方式:
找到AdJ高级调整菜单,找到SSC起-停控制,设置为oFF;
最后关闭缺相检测功能:
找到PrO高级保护菜单按ENT进入菜单,找到PHL缺相检测,设置为OFF,
按ENT确认,ATS22小电机车测试参数设置完成。
测试完成后断电后参数不会复位,建议测试完成后进行恢复出厂值操作,或者将上面设置的参数恢复到设置之前的数值。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。