Video:ZB2BZ21C(锁定模块)如何安装和使用
问题描述:
ZB2BZ21C(锁定模块)如何安装和使用所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
本视频主要介绍ZB2BZ21C(锁定模块)如何安装和使用;
ZB2BZ21C是用于XB2系列按钮 (除“急停按钮”、选择、钥匙开关外) 和带灯按钮的一个附件,
安装于触点模块前面,实现触点模块按一下锁定再按一下释放;
安装时要注意ZB2BZ21C有开口槽的在正下方位置,锁定模块后只能安装一层触点模块,最多只能安装2个触点模块。
是否有帮助?