我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV630变频器模拟量输入输出如何设置

问题描述:
ATV630变频器模拟量输入输出如何设置

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频主要介绍ATV630变频器模拟量输入输出如何设置;

ATV630变频器标配3个模拟量输入通道AI1,AI2和AI3,2个模拟量输出通道AQ1和AQ2;

其中,AI1类型只有电压和电流,AI2和AI3类型除了电压和电流外,还有PTC探头管理,KTY,PT1000,PT100,液位探头,3PT1000和3PT100;

本视频以AI1模拟量输入设置为0-10V,AI2模拟量输入设置为4-20mA,AQ1模拟量输出设置为电机频率,输出4-20mA电流信号,AQ2模拟量输出设置为电机电流,输出为4-20mA电流信号为例,介绍详细的设置方法。