我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器的轻载或重载模式如何设置?

问题描述:
ATV310变频器的轻载或重载模式如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器轻载设置步骤如下:

重载设置步骤:

双档额定值323是用来选择变频器额定电流和电机参数默认值,请注意功率小于等于2.2KW变频器无法修改此参数。

选择正常负载,变频器过载能力最高可达 1.1In 并持续 60 s。

选择重载,变频器过载能力最高可达 1.5In 并持续 60 s。 In为变频器额定电流。变频器选择重载后,额定电流比选择轻载时候要小。