我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器使用中文面板启动和调频率如何设置?

问题描述:
ATV340变频器使用中文面板启动和调频率如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器使用中文面板启动和调频率需要设置两个参数:①参考频率通道1-远程终端;②控制模式-组合通道。设置步骤如下:

请按下列步骤检查参数设置是否正确:中文面板的主界面为频率给定界面,顺时针旋转旋钮加频率,逆时针旋转减频率。按下面板的RUN按键启动,按下STOP按键停止。

不清楚如何进入菜单请点击右侧:ATV340菜单结构