我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630,ATV930变频器非面板启动,为何不能使用中文面板复位故障?使用中文面板复位故障如何设置?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器非面板启动,为何不能使用中文面板复位故障?使用中文面板复位故障如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器非面板启动,不能使用中文面板复位故障有两个原因:

1、变频器固件版本不满足(ATV630变频器V2.2及更高版本,ATV930变频器V1.8及更高版本,添加了停车键总优先功能,才可以实现非面板启动,使用中文面板复位故障)。

2、【停止键启用】参数使用的是默认值【停车键不优先】,此状态下,无法使用STOP/RESET键复位故障;

ATV930变频器中文面板复位故障,可以把参数【停止键启用】改为【停车键总优先】,设置步骤如下:

ATV630设置参数都一样,菜单的编号略有不同,请按下面参数路径设置。

【5完整设置】-【5.5命令和给定】-【停止键启用】-【停车键总优先】

请注意:这样设置之后,无论通过端子还是通讯启动变频器,都可以使用面板的STOP/RESET键复位故障。

停车键启动里面三个选项的区别:停车键不优先,停车键优先,停车键总优先区别

不清楚如何进入菜单请点击右侧:ATV630变频器菜单结构 ATV930变频器菜单结构

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。