我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器使用中文面板复位故障如何设置?

问题描述:
ATV340变频器使用中文面板复位故障如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器中文面板复位故障,可以把参数【停车键启用】改为【ALL】,设置步骤如下:

请注意:这样设置之后,无论通过端子还是通讯启动变频器,都可以使用面板的STOP/RESET键复位故障。

停车键启动里面三个选项的区别:NO,YES,ALL区别

不清楚如何进入菜单请点击右侧:ATV340菜单结构