我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器面板启动,面板调速如何设置?

问题描述:
ATV212变频器面板启动,面板调速如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器面板启动,面板调速有以下2种方式。

方式一:需要设置三个参数,设置步骤如下。

①频率模式FNOD设置为3;②命令模式CNOD设置为1;③上下键速度给定F730设置为0。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:变频器上电之后,通过上下按键可以调整频率,按run键启动变频器,按stop键停止变频器。

方式二:变频器上电后,按下LOC/REM按键。按键上面指示灯会亮起,此时代表进入强制本地模式。可以通过上下按键可以调整频率,按run键启动变频器,按stop键停止变频器。

不清楚如何进入菜单请点击右侧:ATV212菜单结构