我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器面板启动,面板调速如何设置?

问题描述:
ATV12变频器面板启动,面板调速如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器面板启动,面板调速有以下2种方式。

方式一:需要设置两个参数,①【给定通道1】设置为【集成导航按钮】。面板旋钮调速需要进入rEF菜单调整,设置范围0-100对应0-50HZ。②【通道配置】设置为【非分离模式】。步骤如下:

请按下列步骤检查参数设置是否正确:变频器上电之后,进入到rEF菜单调整频率,设置范围0-100对应0-50HZ。按run键启动变频器,按stop键停止变频器。

方式二:面板显示rdy,长按mode键3秒,小屏幕最左侧三个指示灯会从上到下来回闪烁,表示进入强制本地模式。可以直接旋转导航旋钮调频率,按面板的run按键运行变频器,按stop按键停止变频器。

ATV12变频器左侧灯闪烁含义:同时闪烁和循环闪烁表示什么?

不清楚如何进入菜单请点击右侧:ATV12菜单结构