ATV340变频器参数【停止键启用】的选项NO、YES、ALL的区别?
问题描述:
ATV340变频器参数【停止键启用】的选项NO、YES、ALL的区别?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
一,ATV340变频器【命令和给定值】菜单下【停止键启用】参数有三个选项:NO、YES、ALL。面板显示如下:

如果要禁用中文面板停止键:把【停止键启用】设置为【NO】。
如果要启动中文面板停止键:把【停止键启用】设置为【YES】或【ALL】。
二,YES和ALL的区别
YES:中文面板停止键停车方式为自由停车。
ALL:1,中文面板停止键停车方式和【停车配置】菜单下【停车类型】参数有关。假设【停车类型】设置为斜坡停车,面板停止键停车方式为斜坡停车。2,中文面板停止键故障复位功能被激活。无论启动命令源是哪里,中文面板上停止键都可以复位能够被复位的故障。
注意:当使用二线制方式端子控制启停时,无论二线式设置为电平还是边沿触发;按下中文面板停止键,变频器停机;此时若启动型号仍然保持,变频器会显示NST无法启动,必须重新给启动信号才能再次启动。
是否有帮助?