我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德变频器接三线制PT100热传感器如何接线,哪些系列变频器可以接三线热传感器?

问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器接三线制PT100热传感器如何接线,哪些系列变频器可以接三线热传感器?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

施耐德变频器想要接三线制的热传感器只能增加扩展IO卡VW3A3203,传感器接到扩展卡AI4或AI5端子。接线图如下:

上图中的AIx为AI4或AI5。

可以接三线制热传感器变频器有:ATV340、ATV610、ATV630、ATV930。

施耐德变频器接PT100最大电缆长度是多少点击右侧链接:PT100最大电缆长度