FA420618
FA420618
我们今天能为您提供什么帮助?
PSO2020 如何配置在runtime 画面上播放视频文件
问题描述:
PSO2020 如何配置在runtime 画面上播放视频文件
所属产品线:
电力监控系统PO
应用环境:
Win10Pro | PSO2020R2
解决方法:
PSO2020 如何配置在runtime 画面上播放视频文件,具体操作步骤见附件。
附件
PSO2020 如何配置在runtime 画面上播放视频文件_20211014103128.pdf
首次发布日期:
2021/11/2
修订日期:
2021/11/2
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Power Operation 电力监控系统
探索更多
范围:
Power Operation 电力监控系统