我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PSO9.0 如何配置OPC DA Client
问题描述:
PSO9.0 如何配置OPC DA Client

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

使用PSO Studio – 拓扑 – I/O 设备 – 快速向导创建OPC设备,具体步骤参考附件。



附件
PSO9.0 如何配置OPC DA Client_20211015073752.pdf